This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RB:在哪里下载电路板的参考设计/布局?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600, ADC12D1800, ADC12D1600RB, ADC12D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311174/adc12d1600rb-where-to-download-the-reference-design-layout-of-the-board

器件型号:ADC12D1600RB
主题中讨论的其他器件: ADC12D1000、ADC12D1600、ADC12D1800

您好!

我可以找到 ADC12D1X00的参考设计、但是否有相同的文档专门用于 ADC12D1600RB? 如果是,在哪里下载?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    ADC12D1600RB 的设计文件可在 ADC12D1600RB 产品页面上找到。 此处是包含相关文件的页面设计和开发部分的链接。 此设计支持 ADC12D1000、ADC12D1600和 ADC12D1800器件、这些器件的速度只是同一 ADC 的不同速度。  https://www.ti.com/lit/zip/snac039

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的快速回复。 我在 snac039.zip 中找到了参考设计、但该设计用于"ADC12D1X00"、看起来与 ADC12D1600RB 有所不同。 因此、我想确认 ADC12D1600RB 是否专门有一个。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    除了 ADC 的部件交换之外、参考设计中没有区别。 它可用作任何 ADC12D1x00器件的参考。 如果您在定制匹配网络等方面有任何具体问题、我们非常乐意为您提供帮助、但该设计应作为一个良好的起点。  

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    明白了。 谢谢!

    正是实际电路板上的全天候设计与参考设计有所不同。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    有关 snac039中的设计布局的后续问题。 与 ADC12D1600RB 相比、存在一些差异、例如在板上找不到图中的 U11继电器、图中的 EXT CLK 应是 J11、但其中没有 R180。 似乎没有为 EXT CLK 实现 R180的一侧、因此不能使用外部时钟。 是否有任何方法可以使用外部时钟?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我想我已经找到问题所在-我认为文件已过时。 请尝试使用以下文件。

    e2e.ti.com/.../3771.ADC12D1X00RF_5F00_RB_2D00_SCH_5F00_B.pdf

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,蔡斯! 这样应该可以解决该问题。 因此、对于外部时钟、只需插入 J163。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、是的。 通过 J163传输 EXT 时钟。 很抱歉、这需要一点时间才能弄清楚、但很高兴我们解决了这一问题。  

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!