This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:输出位泡沫器

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314184/adc3683-output-bit-fromat

器件型号:ADC3683

由于时钟分配在我的设计中受到限制、我想在所有模式下使用20位输出格式:旁路、实数、复数(NCO 处于活动状态)。 首选1线制连接。 附件 产品说明书是可行的、但评估软件 ADC35xx_EVM_GUI 仅提供14、16和18位格式。 20位输出格式是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    在确认之前、我需要核实这一点。 这可能会让我等到下周早些时候。 我还在文本文件中附加了针对20位输出接口的 SPI 写入。 它包括在20位输出模式中启动器件所需的 SPI 写入。 我唯一没有包含的是针对抽取配置的任何 SPI 写入。

    如果文件毫无意义、请随时联系我们以解决任何问题。

    此致、

    Drewe2e.ti.com/.../20_2D00_bit_5F00_Configs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    您是否感兴趣特定的输入时钟速度和输入频率? 如果是、我可以在查看它时使用它们。 否则、我将使用的最大时钟速率为65Msps。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的详细回答。 采样时钟为61.44MHz。 我不想使用两线制连接、因此无需连接寄存器设置。 复数模式下的 NCO 频率是固定的= 7.8MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    是的、我错过了有关1线优先的线路。 感谢您的快速响应。 对于旁路、实时抽取和复杂抽取、您使用什么输入频率(sssuming 7.8 MHz 只是 NCO 值、而不是移位后的预期输出频率)? 您使用什么抽取因子?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入频率
    BYPASS:...20MHz (一个 ADC 通道),无抽取
    Real:...10MHz (一个 ADC 通道)、抽取率= 2
    复数:中心频率= 7.8MHz、抽取因子= 4、8或32

    原则上、我只需要验证是否允许将20位输出格式用于上述所有设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    是的、在您提到的设置中20位输出可用。

    下面是旁路数据捕获:

    这是一个在 ePWMxA 和 ePWMxB 上

    我能够在复杂模式下获取数据捕获、但不确定您提到的具体条件。 但该器件使用复杂抽取功能支持20位输出模式。

    此致、

    德鲁