This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7863A:原理图审阅

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7863A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316134/ads7863a-schematic-review

器件型号:ADS7863A

大家好、

这是 FAE Jayden、我的客户在设计中使用 ADS7863A、您能帮我们检查原理图吗? 谢谢。

  • 设计中使用了单端 ADC、您能帮助检查一下吗?
  • 我在数据表中发现、散热焊盘通过过孔直接连接到 AGND 和 BGND?  不会通过散热焊盘使 AGND 和 BGND 短路? 那么 AGND 和 BGND 之间的高频隔离是否无效?  散热焊盘是否应仅连接到 AGND 或 BGND?

谢谢

BRS

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    您的输入看起来很奇怪-为什么同一信号应用于所有三个电路?  如果您使用的是 QFN 封装、则可以通过散热焊盘将 AGND 和 DGND 一起连接到芯片下方。