请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7863A 大家好、
这是 FAE Jayden、我的客户在设计中使用 ADS7863A、您能帮我们检查原理图吗? 谢谢。
- 设计中使用了单端 ADC、您能帮助检查一下吗?
- 我在数据表中发现、散热焊盘通过过孔直接连接到 AGND 和 BGND? 不会通过散热焊盘使 AGND 和 BGND 短路? 那么 AGND 和 BGND 之间的高频隔离是否无效? 散热焊盘是否应仅连接到 AGND 或 BGND?
谢谢
BRS
杰登