This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:DAC63204 EVM- Iout 配置

Guru**** 2927720 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314973/dac63204evm-dac63204-evm--iout-configuration

器件型号:DAC63204EVM

您好!

我尝试 通过以下配置在 DAC63204EVM 中实现电流裕量

寄存器|DAC_0_MARGIN_HIGH ff00
寄存器|DAC_0_MARGIN_LOW 0000
寄存器|DAC_0_IOUT_MISC_CONFIG 1000
寄存器|DAC_1_MARGIN_HIGH FF00
寄存器|DAC_1_MARGIN_LOW 0000
寄存器|DAC_1_IOUT_MISC_CONFIG 1000
寄存器|DAC_0_DATA 8000
寄存器|DAC_1_DATA 8000
寄存器|COMMON_CONFIG 0FF6
寄存器|COMMON_DAC_TRIGGER 0000

我需要+/-5uA 的裕量。 当我触发 MHO 或 MLO 时、它不会改变任何情况。

您能否提供详细信息 寄存器应更改相应的 Iout?

谢谢。

R·S·拉贾·苏曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否可以尝试 使用低级页面将0x4000写入 COMMON_DAC_TRIGGER 寄存器? 我在 DAC63204EVM-GUI 中看到了使用 MH/ML 按钮的问题、但我认为 SMART-DAC-EVM-GUI 中解决了这个问题。  

    您 希望看到什么变化? 您是否直接测量电流输出? 或者电流输出是否已连接到其他设备?

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。 现在可以测量电流了。

    但我有一个问题,我不能使电流低于零.

    是否需要进行配置以实现低于零?

    谢谢。

    R·S·拉贾·苏曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否根据数据表公式使用了正确的代码? 除了编写正确的代码外、无需执行任何操作即可改变电流方向。  

    代码0至127应该会产生负电流。 这是流入器件的电流。  

    代码129到255应该会为您提供正电流。 这是来自器件的电流源。  

    如何测量输出电流?  

    此致!

    卡琳恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 katlynne:

    这里我们正在尝试 Iout 和 Vout Margining。  

    LDO 输出为1.8。 但是、当我们向 LDO 施加电流或电压时、它不会改变。 我们为 VDD 提供1.8V 电压、并且我们可以通过使用 DACx3204中的输出电流或输出电压将 Vref 增加到3.3V 吗?

    谢谢。

    R·S·拉贾·苏曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我现在看到的问题与下面的帖子中的问题相同。 我将关闭这个问题、为简单起见、请在以下主题中为该问题提供所有支持:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310951/dac63204evm-dac53204

    此致!

    K·琼斯