This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501-100:关于数字电位器与缓冲器相连的疑问

Guru**** 2593360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC16244A, TPL0501-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315813/tpl0501-100-doubt-regarding-the-interfacing-of-digital-potentiometer-with-buffer

器件型号:TPL0501-100
主题中讨论的其他器件:SN74ALVC16244A

大家好、

在我的原理图中,我使用了 TPL0501-100 POT 与5V 在 VDD 引 脚和 SPI 信号连接到一个3.3V 的缓冲器(SN74ALVC16244A)在 VCC 引脚。所以我能继续这样做吗? 或者电源电压电平差异是否会导致任何问题、例如驱动或其他问题? 您能帮我澄清一下吗?

此致、

尼西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nithya:  

     TPL0501-100有以下 VIH/VIL 要求:  

    只要缓冲器在输出高电平信号时输出高于1.8V、在输出低电平信号时输出低于0.6V、则通信应该可以正常工作。  

    此致!

    K·琼斯