This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC12dj5200的最低输入功率级别是多少?

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1312874/adc12dj5200rf-what-is-the-minimum-input-power-level-of-adc12dj5200

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

在我们的设计中、我们将使用 ADC12DJ5200 IC、我想知道 ADC12dj5200 IC 可以感应的最低输入功率级别是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshitha、您好!  

    您希望如何使用以 Vpp dBm 或其他单位指定的最低输入功率等级? 您还能否共享所需的采样频率、因为由于噪声的积分、最小可检测功率等级将取决于您进行采样的带宽。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。

    "我想知道! 最小输入功率范围 适用于以下提到的"Sampling Frequencies"和"Input Frequency"。

    双通道模式下的 ADC 运行:

    • 采样频率:3200 MHz、IF 范围:2-3GHz
    • 采样频率:3328 MHz、IF 范围:2-3GHz
    • 采样频率:5200 MHz、IF 范围:2-3GHz

    单通道模式下的 ADC 运行:

    • 采样频率:8400 MHz、IF 范围:2-3GHz
    • 采样频率:10400 MHz、IF 范围:2-3GHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    没有最低输入功率范围。 该器件可以保持悬空。 Eric 必须具备一些其他条件才能执行任何测量、例如"此频率范围下的最小功率是多少、此时{插入条件此处}。 您能否以额外的清晰度重新表述您的问题? 否则,我们不知道你是谁,并且不能提供任何支持。

    谢谢,Chase