This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:ADS9218数据表与仿真之间的 SNR 差异

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R, ADS9218, ADS9219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315282/ads9218-ads9218-snr-difference-between-the-datasheet-and-simulation

器件型号:ADS9218
主题中讨论的其他器件: ADS9219、ADS9224R

团队好,你可以看到上图我用这样的电路模拟了 ADS9218的交流和噪声性能,其中 fin=2kHz , amp=3.6V 正弦波, SNR 测试结果等于133dB。 但从数据表来看,此类测试条件下的 SNR 应该为95.1dB,这两者之间为什么会有如此明显的偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一定要校正、仿真 SNR 等于129

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的提问! 我将深入研究模型函数、然后返回给您。 同时、您能否分享一下此仿真的目的是什么? 如果您具有 ADS9218器件或 EVM、则可以实时测量 SNR。 如果您无法进行测量、我可以分享一些屏幕截图。  

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    下面是 ADS9219 (类似规格)器件的一些交流性能屏幕截图。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sharif:

    我这样做是因为我 在 SEM 工作,我需要为我们的客户推广一些参考设计,而这个器件是由 PADC 团队推广的,所以我用它进行仿真,我需要 确保数据表&仿真& EVM 测试结果相同, 但在我的仿真中,ads9224 SNR 有很大的不同,所以我需要研究一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此结果是通过 TINA 还是 PSpice 中的仿真得到的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我共享的结果来自实际 EVM。 那么、这是实时数据。

    因此、如果我理解正确、那么 ADS9224R 的 PSPICE 模型可以正常工作、但 TINA 结果不是这样? 在我研究 TINA 模型时、您现在可以使用 PSPICE 模型吗?

    另外、您能否共享您的 TINA 和 PSPICE 文件? 它将帮助我确定模型可能有什么问题。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的支持  

    实际上。 您可以看到我上传的前一张图片、我使用 Tina 对 ADS921X SNR 进行仿真、然后与数据表相比、Tina 中获得的 SNR 似乎优于数据表、因此我对此感到困惑。 您可以通过 TINA 执行 SNR 测试并共享仿真文件吗? 我想知道您是如何完成 ADS921X 的 SNR 测试的、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW,最好的解决方案是如果您能提供有关如何测试 ADS921X SNR 的仿真文件,这将帮助我更好地理解这一点,我想知道我在仿真过程中是否犯了错误。

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的分享。 ADS921x TINA 模型可能已过时。 我正在与团队合作进行更新。 请允许我花一两天的时间来做这件事。 让我们在电子邮件主题中继续此对话。 我将关闭该 E2E 帖子。 谢谢。

    此致!

    萨米哈