This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字电位器开发板

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316696/digipot-development-board

主题中讨论的其他器件:DAC43701

我正在寻找一个 数字电位器开发板。  

我需要一个  最小电阻为2K-3k 的数字电位计。 如果可能、最好具有一个可以降至1-5欧姆的分辨率。  我还需要10个输出!  

您建议的解决方案是否通过 USB 连接到 PC 并提供某种软件程序 来控制 数字电位器 ? 此外,是否有某种软件\驱动程序可以用来帮助我们开发自己的软件来控制 数字电位器开发板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们最小的数字电位器具有10k 的电阻和256个抽头点。 因此步长尺寸不可能为1-5欧姆。 我们也只有一个或两个通道器件、因此您需要使用多个器件才能获得10个输出。  

    您可以在此处查看我们的数字电位器选项:

    https://www.ti.com/data-converters/digital-potentiometer/products.html

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    感谢您的答复。  

    这些数字电位器是否配备开发板? 是否有一些软件与它一起?  

    如果没有,你有任何其他可能的解决办法?  

    注单注意事项

    什穆埃尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的大多数数字电位器都具有 EVM (评估模块)、这是一种专为测试而设计的电路板。 如果器件具有此类电路板、则位于产品页面的"设计和开发"部分下方。 它还将包括有关所有适用软件的说明。  

    请问数字电位器的用例是什么? 它是否用于设置某种偏置点? 如果是、如果您找不到合适的数字电位器、则可以使用我们的智能 DAC 器件系列(以 DAC43701为例)替换。  

    谢谢!  

    伊尔利亚·沃尔科夫