This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL065:无法在 Cadence Capture 中导入 IBIS 文件格式

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316314/adc12dl065-not-able-to-import-ibis-file-format-in-cadence-capture

器件型号:ADC12DL065

网站上已提供 ADC12DL065的 IBIS 模型、但我无法导入 TI 的节奏捕获/pspice
使用模型编辑器进行转换的现有解决方案现在未在采集17.4中提供
我应该如何进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议您将 Cadence 下调至17.2。 我们将不支持修改 IBIS 模型

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 Cadence 17.2版本,问题仍然是一样的。 我无法在其中找到模型转换器、也无法生成器件接受.ibs 文件格式。
    您能进一步指导我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恶劣、

    然后您需要联系 Cadence 以帮助导入、因为 IBIS 模型按原样提供。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用 ADC 连接一个项目
    大多数满足我们要求的可用 ADC 都有 TI 提供的 IBIS 模型。
    在进行 PCB 制造前、请告诉我如何进行电路仿真、以确保设计的电路正确无误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恶劣、

    如 Geoff 所述、我们不支持修改 ibis 模型。 这是我们第一次听到这样的问题,而且这种模式多年来没有改变。 完成设计后、请联系我们并请求原理图审阅、我们将非常乐意提供支持。

    谢谢,Chase