This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600问题

Guru**** 2479665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316014/bq79600-questions

主题中讨论的其他器件:BQ79600-Q1

您好!

我对 BQ79600有几个问题:

1.您建议使用哪种变压器进行通信?

2.什么是反向唤醒?

3.要使用反向唤醒功能,我需要向 BAT 提供12V 电压,或者我可以在没有12V 电压的情况下使用5V 电压到 BAT 和 INH?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    这类似于以下主题的副本: (+) BQ79600-Q1:BQ79600问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。 似乎我们在那里错过了您。 很抱歉我们迟到了。 我要将该线标记为已结束、并在此处指出。 不要回复该主题帖。 仅回复此主题帖。  

    Unknown 说:
    1. 您建议使用哪种变压器进行通信?

    对于菊花链通信、我们建议电感为150-600uH。  

    一些推荐的器件型号包括:HMU1228NL、HM2147NL 和 SM91502AL。  

    Unknown 说:
    2. 什么是反向唤醒?

    反向唤醒功能是为以下情况创建的一项功能:BQ79600处于关断(最低功率状态)、但 堆栈器件处于允许其通信的状态(例如睡眠)。 当堆栈器件传输到基极(在本例中为 BQ79600-Q1)时、器件会进入验证模式、并在适当时将 INH 引脚驱动为高电平。  

    您可以在以下部分找到更多信息: 第7.3.4节:INH/反向唤醒、7.3.3.2.2.3当 BQ79600-Q1处于关断状态时的故障传输(自动主机唤醒/反向唤醒)、 7.3.5监听检测器

    Unknown 说:
    3. 要使用反向唤醒功能、我需要为 BAT 提供12V 电压、或者我可以在完全没有12V 电压的情况下为 BAT 和 INH 提供5V 电压?

    我们针对 BAT 电压的建议工作条件的最小值为5.5V。  

    如果需要说明、请告诉我!

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 关于变压器、 HR600599F 呢? 产品说明书连接

    e2e.ti.com/.../HR600599F.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    变压器在建议的电感范围内。  

    此致、

    安东尼·范