This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:为什么外部电容器和 AVDD1端子之间需要3欧姆电阻器?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316427/ads127l11-why-is-3ohm-resistor-needed-between-external-capacitor-and-avdd1-terminal

器件型号:ADS127L11

大家好!

我的一个客户正在考虑 将 ADS127L11用于其新产品。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
为什么外部电容器和 AVDD1端子之间需要3欧姆电阻器?
它是否用作 CR 滤波器? 如果是、他们认为应将外部电容器放置在电阻器和 AVDD1端子之间。
他们的想法是错的吗?

问题2.
该3欧姆电阻的容差是多少?
可以放置3.3欧姆、2.2欧姆还是4.7欧姆?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    问题1:  需要将3欧姆电阻器直接放置在 AVDD1旁路电容器和 ADS127L11的 AVDD1引脚之间。  我知道这看起来很奇怪、但 ADS127L11内部有内部电容、该外部串联电阻有助于进一步滤除电源。  如果客户喜欢不包含该电阻器、则器件仍可以正常运行、但没有该电阻器、失调电压将增加。

    问题2.  外部电阻器可以是2欧姆到4欧姆之间的任何值。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用