This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5409EVM:使用 ADS5409EVM 和 TSW1400EVM 进行数据采集

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5409EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316450/ads5409evm-usage-of-ads5409evm-and-tsw1400evm-for-data-acquisition

器件型号:ADS5409EVM

您好!

我正在从事一个需要快速采集模拟数据的项目、我可以考虑使用 ADC 评估板以及相关的数据采集卡。  我的应用旨在从传感器检索数据并在机器人单元内实时使用。

我在电子和编程领域的知识很少、这就是我使用该解决方案的原因、因为我看到可以使用 HSDC Pro GUI 软件处理数据。 然而、该硬件似乎更适合评估 ADC 组件、而不是数据采集、此外、软件似乎只是一种分析数据的方法。

因此、我想知道是否有人可以提供有关以下问题的信息:

-该解决方案是否适合我的应用程序?

-我是否可以使用提供的软件实时处理数据,也可以使用 Matlab 等其他软件,甚至在机器人单元的数字控制系统上处理数据?

我打算使用的硬件:

- ADS5409EVM

- TSW1400EVM

提前感谢您提供反馈。

此致。

G.C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     纪尧姆、您好!

    很遗憾、我不确定这是否适合您的应用程序的平台。

    您可能需要使用具有嵌入式 ADC 的微控制器来对机器人单元进行采样。

    900MSPS ADC 将无法通过 USB 连接进行流式传输。

    此致、

    Rob