This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:使用具有 SPI 协议的分立模式时如何连接 DOUT1-8

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316422/ads1278-how-to-connect-dout1-8-when-using-discrete-mode-with-spi-protocol

器件型号:ADS1278

您好!

我的客户想将 ADS1278与 F280039 DSP 配对使用、以读取从 ADC 传输的数据。 他们更喜欢对 DOUT 使用 SPI 协议以及离散数据输出模式。

他们的问题是、由于 SPI 协议只有一个 MISO 引脚、如何将 DOUT1-8引脚与 DSP 引脚连接? 它们是否应该将 DOUT1-7连接到 DSP 的 GPIO 引脚、并且 DSP 将在 DRDY 引脚为低电平时读取这些引脚上的数据?

请帮助说明在使用具有离散数据输出模式的 SPI 协议时如何传输数据、谢谢!

Br、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    通常、如果使用分立式输出模式、您会连接到 FPGA、您可以在其中实现8输入 SPI 接口。  此外、如果连接到微控制器、则通常使用 TDM 模式、其中所有通道数据都在 DOUT1上输出。  ADS1278数字接口可以在单个 DOUT1引脚上使用 TDM 支持最高速度模式、因此这通常是优选方法。

    您需要联系 C2000团队以了解有关如何将 SPI 与8个并行输入结合使用的详细信息、从而了解这是否可行。  但是、我建议使用 SPI TDM 模式、该模式在通过单个 DOUT1引脚启用8个通道的情况下支持105ksps 的最大数据速率。  在这种情况下、您可以在 C2000或任何 MCU 上使用标准 SPI 模块。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用。