This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3563:1.6V 外部基准

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3563, ADC3644, ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314016/adc3563-external-reference-for-1-6v

器件型号:ADC3563
主题中讨论的其他器件: ADC3644ADS8860

尊敬的技术支持团队:

根据"8.3.3.2外部电压基准(VREF)"、  VREF 需要1.6V。

您能否提供有关推荐的基准电压电路的信息?

例如、REF35160是1.6V 基准电压 IC。

是否可以连接   ADC3563的 REF35160和 VREF?

REF35160 似乎没有 集成 ADC 驱动器缓冲器、因此需要外部运算放大器(REF35160 ⇒OPA⇒VREFof ADC3563)?  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我发现 ADC3644可 直接接受 REF35160 (REF=1.6V)。

    ADC3563是否相同?

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291371/adc3644-external-reference

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    是的、您可以直接连接 REF35160 (1.6V)。 但是、如果您计划使用该基准并将其连接到多个器件、则需要在两者之间使用一个单位增益放大器。 如果无法将其放置在靠近 DUT 的位置、则还需要该单位增益放大器。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Drew:

    感谢您的答复。

    根据 数据表的框图,1.6V 模式的外部基准似乎不像1.2V 模式那样有内部缓冲器(它有 x1.33缓冲器)。

    对于精密 ADC、ADC 代码在无基准缓冲器的情况下具有压降、如下所示:采用 ADS8860为1MSPS 时。

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/sbaa390/sbaa390.pdf?ts = 1705974692740

    我担心 ADC3563等65MSPS 高速 ADC 会导致同样的问题。

    问题:

    如果我在不使用缓冲器的情况下连接 REF35160的输出(1.6V)、ADC3563是否有此问题?
    图中是否没有显示实际有一个1.6V 的内置基准缓冲器?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    遗憾的是、我们尚未在此器件上测试稳定时间。

    如果观察 ADC35xx 器件的直流精度、就会发现这些比您指出的 ADS8860器件更差一个数量级。

    最佳解决方案是根据您的应用使用 EVM 来测量此值。

    此致、

    德鲁