This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JMODE 49功耗

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316630/adc12dj5200rf-jmode-49-power-consumption

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!  

我当时在尝试查找  JMODE 49的功耗、但却找不到任何数字。

您能提供帮助吗?

非常感谢

约尔根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen、您好!

    JMODE49中的功耗与下面的类似、即4倍抽取、8b10b 编码和前台校准。 8b10b 与64b66b 可以忽略不计。 对于抽取因子为4的情况、功耗将略微增加、仅为8倍。

    我建议在1.1V 电源上增加额外25%的余量、并在1.9V 电源上增加30%的余量、以便支持后台或连续校准模式。

    谢谢,Chase