This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:数据转换器-内部论坛

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771, DAC8771EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317044/dac8771-data-converters---internal-forum

器件型号:DAC8771

您好!  

我的客户投诉 DAC8771在触发开路状态时电流消耗突然激增。  

总共有4个 DAC8771。 所有4 DAC 都使用相同的设置。

 它们 将电流表连接到整个系统、在正常运行时、DAC 数据寄存器(0x05)没有零值、不会发生开路、我们整个系统的电流消耗为0.22到0.3A。

 然而、当我们故意触发开路情况时、整个系统的电流消耗高达0.66A (此时会发热)。

 我们进行了一项试验、将电流消耗尖峰缩小至 DAC8771、如下所示:

  • 当发生开路故障时、通过状态寄存器(0x0B)-> F 检测到、我们将 DAC 数据寄存器(0x05)设置为0、整个系统的电流消耗立即降至0.22至0.3A

 

如果您注意到我们下面的设置中有任何不适当的地方、请告知我们。

 我键入输出的位是我们设置的位、未键入的位遵循默认值。

 1.复位配置寄存器(0x02)-> CLRENA = 1

                                                  -> REF_EN = 1

2.选择 DAC 寄存器(0x03)-> CHA = 1

                                               -> DSDO =

3。配置 DAC 寄存器(0x04)-> OTEN = 1

                                                            ->范围= 0110

4.选择降压/升压转换器寄存器(0x06)-> DC = 1

5.配置降压/升压寄存器(0x07)-> PNSEL = 01

6. DAC 数据寄存器(0x05)->取决于用户输入

 在整个固件流程中将使用上述设置。

 我想知道您是否看到设置中有任何错误、或者是否需要示意图来更好地查看案例?

谢谢。

克里斯蒂娜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    客户看到的电流尖峰持续多长时间?

    当负载在电流输出模式下断开时、VPOS 电压将在全跟踪模式下增加至约32V、以尝试驱动电流。 这可能是 观察到电流大幅增加的原因。 在这种情况下、也会设置 IOUT 警报位。



    如果客户希望 在发生这种情况时立即停止 Buck Boost、则可以将0x0020写入 Alarm Action 寄存器(0x0D)。 当检测到开路时、该 Alarm Action 设置将禁用降压升压转换器和电流输出放大器、并重置警报条件。

    我建议尝试这样做、看看它是否解决或减小电流尖峰。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    如果客户能提供的话、我也希望看到他们的原理图。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:  

    电流尖峰会持续、直到我们清除开路状态。

     

    我们并不是要停止降压/升压转换器。

     

    相反、我们期望持续监控开路状态。

    我能向您说明一点吗?

     

    1. 在数据表中、我们看到过这个段落。

    我认为这与你下面的建议相同。 这一段是否意味着、当我们使用警报措施寄存器关闭降压升压时、我们无法再监控开路? 我们的应用要求我们持续监控开路情况。

     如果您有一些想法、我们如何在保持低电流消耗(低温)的同时持续监测开路情况、请提供帮助。

    谢谢。

    克里斯蒂娜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    我之前误解了客户的问题。 电流尖峰是一种恒定情况、而不仅仅是高电源电流消耗的瞬态脉冲。
    你分享的这个图是我之前提到的"解决方案"、但是在你再次设置降压-升压和输出前、将停止对开路的监控、所以它不适合你客户的问题。

    我需要客户 原理图 以及有关它们用于进一步验证的电源轨的信息、因为我在尝试在 DAC8771EVM 上重现场景时未看到此高电流。

    谢谢。
    卢卡斯