This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC128S085EVM:LAUNCHXL-F28379D

Guru**** 2693475 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC128S085EVM, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317367/dac128s085evm-launchxl-f28379d

器件型号:DAC128S085EVM
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D

您好!

我计划将  DAC128S085EVM  采用 LaunchXL-F28379D。

我想知道以下信息:

1.是否有任何可用的固件或软件示例可用于此 MCU 应用?

2.您能提供一个运行 EVM 所需的布线示例吗?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有任何示例代码。 我建议浏览 Launchpad 的可用代码示例、以查看它们是否有 SPI 驱动器和示例。 该器件使用16位帧中的 SPI 通信、格式如下:

    启动并运行 SPI 后、可以轻松插入16位命令来配置 DAC。 数据表的第8.3.6节显示了不同的命令:

     

    EVM 用户指南显示了 EVM 的原理图:

    这些连接器符合 BoosterPack 标准、因此您应该能够将该连接器插入 LaunchPad。 我在此处找到了您的 LaunchPad 的引脚:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprui73

    此致!

    K·琼斯