This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:规格检查

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689, ADS1118, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315323/ads8689-spec-check

器件型号:ADS8689
主题中讨论的其他器件: ADS1118ADS1260

您好

客户发现 ADS8689有问题。 如果输入端子需要重置为0欧姆、则可以纠正该问题。

ADS8689引脚7、8短型

软件不接收完全返回为0的值。

将会有​​​​0.0033.0013的浮点值。 我们应该如何纠正它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我试图 通过描述了解客户的问题:

    '如果输入端子需要重置为0欧姆、则可以纠正此问题。' 我在您的简单原理图中没有看到任何输入端子、这是意味着直接将"analog_in"短接至"PVSS"还是通过0欧姆电阻器短接?

    我建议对 R7和 R13使用0欧姆电阻器、而不是1欧姆电阻器、这 对于前端电路至关重要并且过高。

    此外、10k Ω R15和 R14会为客户产生额外的增益误差、可以使用1k Ω 电阻器。

    建议 AGND 和 DGND 使用实心接地层、分离接地可能会导致两者之间的电压限制冲突、这取决于连接接头的位置以及布局设计。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dale

    你的答复的坦克

    客户需要测试0-24V 的电压、请参考 PDF 中的配置、如果我不使用1M、IC 是否会被烧断?

    e2e.ti.com/.../ADC-sbaa244a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    只要输入电流受限、ADS8689可以接受+/-20V 输入而不会损坏、 但是、最大单极输入范围是0~12.288V、因此 应使用信号调节电路(例如应用手册中介绍的电阻分压器或有源电路)将+24V 信号缩放到 ADS8689的正常输入范围、 但建议进行校准、以消除由大阻值串联电阻器导致的额外增益误差。  

    为了解决客户的问题、您能否解释他们已完成的测试和面临的问题? 从您的 描述来看、我不是很清楚。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dale

    ADS8689主要用作 EtherCAT ADC 输入。 客户会将其用作示波器探头。 如果允许输入电压范围、它们希望达到40+-、但当前应用为24+-。 SPI 通过隔离解决方案和 EtherCAT 传输到我们的公司。 EX CPU 连接控制。 3V 是我们公司 EDGU Goldfinger 的基板输入,该型号是 Goldfinger 卡应用程序。 最多可插入4个 ADC 和 DAC 进行相互通信。 ADC 当前使用的是 ADS1260、ADS118和 ADS8689。 目前、ADS1260和 ADS1118均正确无误。 只有 ADS8689出现无法初始化的问题。 DAC 使用 ADS8689。