This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:原理图请求。

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317562/amc131m03-request-for-schematic

器件型号:AMC131M03

您好

我的客户问我如下。

1. 查看 EVM 的电路可以看到引脚6和7上安装了一个4700pF。 有必要吗?

2. 如果您查看下面的数据表内容、会发现需要将分流器的一侧连接到 HGND。

  分流器不应连接到 HGND 吗?

3.客户要求电路审核。
但是,我不希望它被披露,所以请让我知道如何个人发送它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.不需要,但推荐。 这是一个差分电容器、可使低通滤波器衰减高频信号并防止 Ch2出现混叠。  

    2.建议将分流器连接到高侧地以确保输入信号保持在输入共模范围内并且不会损坏器件。  

    3.我会离线联系你。