您好、团队成员:
使用 50Hz 和60Hz 线路周期抑制时、ADC 的采样率是否限制为低于60SPS?
数据表上显示"对于60sps 及以下的数据速率、数字滤波器可增强对电源线路耦合噪声的抑制。"
但是、如果 ADC 采样速率被限制在如此低的速度的话、那么这看起来是非常不方便的使用。。

此致、
桑原启
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
使用 50Hz 和60Hz 线路周期抑制时、ADC 的采样率是否限制为低于60SPS?
数据表上显示"对于60sps 及以下的数据速率、数字滤波器可增强对电源线路耦合噪声的抑制。"
但是、如果 ADC 采样速率被限制在如此低的速度的话、那么这看起来是非常不方便的使用。。

此致、
桑原启
Kuwahara 尊敬的 Kei:
感谢您提供这些详细信息
ADC 中的数字滤波器自动抑制是数据速率倍数的频率。 您可以在下面的第一个图像中看到、在50SPS 数据速率下、50Hz、100Hz 等频率响应为零。 因此使用50SPS 的数据速率将抑制50Hz。 同样、使用60SPS 数据速率将拒绝使用60Hz。
在数据速率为400SPS 的第二个图像中、您可以看到第一个滤波器 null 是在400Hz、而且在较低频率下基本没有抑制
这只是 sinc 滤波器的工作方式、它不是特定 ADC 的属性、例如
一些 ADC 具有特殊的 FIR 类型滤波器、可抑制50和60 Hz 以及略高的数据速率、例如25SPS、但这确实是个极限。 如果您需要消除50Hz 和60Hz 噪声、但需要以远高于60SPS 的速度运行 ADC、则需要在该噪声到达 ADC 之前将其消除


-Bryan