This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:使用 Δ-Σ ADC 评估软件时对 ADS1262EVM 进行写入失败

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS1261EVM, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315658/ads1261evm-write-failed-on-ads1262evm-when-using-delta-sigma-adc-evaluation-software

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1262、、 ADS1261

大家好!

我将 ADS1261EVM (ADS1262)与评估软件配合使用、并确定我使用的是预定义软件还是用户定义的(以后者为目标)软件、我始终收到"写入失败"错误。

我已经测试了脚本是以复位命令开始还是结束、没有变化。

下面是我的 XML 用户定义脚本、我的板照片(它本身连接到四个通用50kg 0.1kV/V 灵敏度刻度的普利司通布局)。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<script>
<name>Enable bridge - external reference w/ AC excitation 60 SPS Sinc3</name>
<description><description></description>
<command_list>
<detail>
<command>
<command_string>RESET</command_string>
<description>Reset device</description>
</command>
</detail>
<command>
<command_string>WREG 02 32</command_string>
<description>SINC3, 60 SPS</description>
</command>
<command>
<command_string>WREG 03 61</command_string>
<description>Enable 4-wire AC excitation</description>
</command>
<command>
<command_string>WREG 04 C0</command_string>
<description>Enable GPIO Outputs on AIN4/5</description>
</command>
<command>
<command_string>WREG 05 6C</command_string>
<description>Enable STATUS/CRC bytes</description>
</command>
<command>
<command_string>WREG 06 0A</command_string>
<description>External AIN0/1 reference selected</description>
</command>
<command>
<command_string>WREG 10 00</command_string>
<description>PGA enabled, gain of 1 V/V</description>
</command>
<command>
<command_string>WREG 11 34</command_string>
<description>Select AIN2/3 as analog inputs</description>
</command>
<command>
<command_string>DELAY 2000</command_string>
<description>Delay for settling...</description>
</command>
<command>
<command_string>SYOCAL </command_string>
<description>Run system offset calibration</description>
</command>
<command>
<command_string>DELAY 10</command_string>
<description>Delay for calibration</description>
</command>
<command>
<command_string>CLEAR</command_string>
<description>Clear STATUS register</description>
</command>
<command>
<command_string>REGMAP</command_string>
<description>Readback register settings</description>
</command>
<command>
<command_string>STATUS</command_string>
<description>Check for faults</description>
</command>
<command>
<command_string>DELAY 10</command_string>
<description>Delay for settling</description>
</command>
<command>
<command_string>COLLECT 300</command_string>
<description>Collect 300 points of data</description>
</command>
</command_list>
</script>


这是否表明我对软件/硬件配置的使用存在误解-或者我的软件/MCU 是否可能无法正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max Luc Balen:

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分发布客户姓名?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    Max 还好、我做了更改-这不是特定客户的问题;只是我发现的软件/硬件交互的一般问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    您在使用的是 ADS1261EVM、但也提到了 ADS1262。 该图显示了 ADS1261EVM。 您能否说明一下 ADS1262是否也用于您的应用? 与 ADS1261相比、这是一个完全不同的器件、EVM 和 GUI

    将 EVM 连接到 PC 后、可以发送 GUI 屏幕截图吗?

    最后、您是否有逻辑分析仪、以便在需要进一步调试时使用?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的快速响应。 我认为这是 ADS1261EVM ( 出于某种原因、它在 PCB 的标签上标记为 ADS1262EVM)。

    办公室里确实有一个逻辑分析仪、我可以用它来检查它-至于软件中的器件、它被识别为 ADS1261。

    我刚刚找到 error.log、并将其附加到此处。

    e2e.ti.com/.../1030.error.log

    -最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    您能否根据请求向我发送 GUI 的屏幕截图?

    您还能给我提供一个更接近、更高分辨率的电路板视图吗?

    如果只是尝试在不使用脚本的情况下收集数据、是否从 ADC 获取数据? 如果是、正确吗? 在电路板首次上电时、您可以仅使用默认设置、然后尝试收集20个数据样本。 该值应与指定设置下的数据表噪声大致匹配(g=1、20SPS、FIR 滤波器)

    此外、一旦系统挂起、您将需要拔下 EVM 并重新启动 GUI。 在执行此操作之前、请勿尝试继续与 EVM 交互

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    以下是所请求的分辨率较高的图像:

    -图形用户界面

    -高分辨率 EVM

    -基本 数据收集
    (遵循您的建议 ...
    "此外、一旦系统挂起、您将需要拔下 EVM 并重新启动 GUI。 在执行此操作之前、请勿尝试继续与 EVM 交互"似乎允许我再次收集数据、没有写入失败消息!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的更新。 这是否意味着 EVM 已正常运行且该问题已得到解决?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢 Bryan。
    我已将该问题标记为已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    很好,很高兴我们能帮助你

    -Bryan