This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:ADS8166样本读取

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317721/ads8166-ads8166-sample-reading

器件型号:ADS8166

您好!

我无法从 ADS8166读取正确的数据。 我们已对该模块进行了以下配置:

-外部5V 基准。

-停用内部参考、refby2和缓冲。

-我们正在输出数据+通道 ID。

-通道配置为单端且仅使用通道0、1、2、3。

-我们在自动序列模式下读取数据。  

目的是使用气体传感器作为输入、但出于测试目的、我们在通道0中施加恒定的3.3V 电压。 不知何故、对通道0的测量会影响其他通道:

我相信它与我们原理图中的输入和缓冲器滤波器都有关系:


注意:我们已将 refby2保持悬空并且已将 C12值从1uF 修改为1.2nF。

我们想知道我们可能会做错什么,或者如何解决这种情况的一些指导方针。

提前感谢您。

胜利