请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK 您好!
我现在尝试使用 ADS1299EEGFE-PDK。 但是、当我运行随此 EVM 提供的软件 ADS1299EEG-FE 时、它会在"读取寄存器"处停止、如下图所示。 如果进度条填充为100%、程序将不再响应。

当出现"Reading Register (正在读取寄存器)"消息时、MMB0的7段 LED 将显示"E.(e.)"、如下图所示。

下面发布了两个显示相同症状的案例。
上面的 POST 1被指示改变 JP24的位置到3.3V 电压,所以我尝试了,但它不起作用。
在帖子2中、说他们解决了问题、但没有展示如何解决问题。
即使我按照 TI 提供的 ADS1299EEGFE-PDK 用户指南进行了多次安装、每次都是一样的。
运行此 EVM 的计算机操作系统是 Windows 10 (64位)。
我期待任何可能有助于解决此问题的意见、如提示或经验。
谢谢你。