This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HDR 是否直接替代现有 NXP TJA1050T/CM?

Guru**** 2479505 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315975/is-texas-part-tcan1051hdr-is-drop-in-replacement-for-existing-nxp-tja1050t-cm

主题中讨论的其他器件:TCAN1057A-Q1TCAN1051

尊敬的供应商:

您能否查看  以下比较列表中的参数差异(接收器迟滞和数据速率)、并告知建议的更换方法是否可行。

  现有器件型号 备选器件型号2
器件型号 TJA1050T/CM TCAN1051HDR
制造商 NXP 德州仪器(TI)
说明 IC 收发器 half 1/1 8SO IC 收发器 half 1/1 8SOIC
RoHS 符合 RoHS 3 符合 RoHS 3
类型 收发器 收发器
协议 CAN 总线 CAN 总线
驱动器/接收器数量 1/1 1/1
双工 半双工 半双工
接收器迟滞 70毫伏   120毫伏
数据速率 500kbit/s 2Mbps
工作温度 50°C 至150°C  -55°C ~ 125°C
电压-电源 4.75V ~ 5.25V 4.5V ~ 5.5V
安装类型 表面贴装 表面贴装
封装/外壳 8-SOIC (0.154"、3.90mm 宽) 8-SOIC (0.154"、3.90mm 宽)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balchandra

    电源问题的更好替代方案是 TCAN1057A-Q1。 即使在 H 版本中、TCAN1051也很难提供。

    此致、

    埃里克·哈克特