This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63001:DAC-0和 DAC-1

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318208/dac63001-dac-0-and-dac-1

器件型号:DAC63001

您好、团队成员:

数据表上显示了 DAC-0和 DAC-1。

它们是否意味着 DAC-0 = OUT0且 DAC-1 = OUT1?

如果是、DAC63001只有 OUT0、所以我可以忽略 DAC-1?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、 此数据表在单通道和双通道器件之间共享。 如果您使用单通道器件(DAC63001)、则可以忽略 OUT1。 OUT1的寄存器不会对 DAC63001产生任何影响。

    此致!

    K·琼斯