This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:关于从 TLV1570迁移到 ADS7950的查询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1570, TMS320C6742, ADS7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318089/ads7950-enquiry-for-migration-from-tlv1570-to-ads7950

器件型号:ADS7950
主题中讨论的其他器件:TLV1570TMS320C6742

您好、专家:

我的现有项目设计使用 McBSP 在 TLV1570和 TI DSP TMS320C6742之间连接 、如下所示:

但 TLV1570现在正进入 LTB 状态。 因此、我计划迁移到 ADS7950以与 DSP 进行通信。 如果您可以澄清、我有一些疑虑:

1.对于 ADS7950、SPI 与 TLV1570略有不同、ADS7950上没有 FS 信号

我有两个问题
问题1: ADS7950的 SPI 是否可以与 TI TMS320C6742的 McBSP 连接而不会出现任何问题? 这意味着我们使用 McBSP 作为 SPI 主器件来与 ADS7950通信。
Q2: 我们是否可以使用 DSP C6742的 EDMA 在 ADS7950的收发过程中进行数据发送?
 

此致、

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    对于 Q1、ADS7950的/CS 输入可以连接到 McBSP 的帧同步输出。  TLV1570具有基于 FS 引脚状态和/CS 应用的内部"代码检测"-您无需担心使用 ADS7950。

    对于第二季度、我想不出您无法继续使用 EMDA 的任何原因。

    话虽如此、两个器件之间的命令结构存在一些差异- ADS7950具有 TLV1570中没有的模式/功能。  两款器件最大的区别在于采样方案。  在应用 FS 之后、TLV1570使用前六个 SCLK 周期对模拟输入进行采样、然后开始转换过程:

    ADS7950将在应用/CS (本例中为 FS)时启动转换过程、然后进入采样模式: