This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:测试模式下的零代码&放大器;线路长度的影响

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA350, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318107/ddc264-zeros-code-in-test-mode-the-influence-of-the-length-of-line

器件型号:DDC264
主题中讨论的其他器件:OPA350、

大家好、TI 专家。

 我很明显地找到了在测试模式下所有零都会消失的原因(图1)。

                   图1

我的电路设计伙伴错过了 OPA350的器件、他刚刚通过图2中红色箭头所指的器件连接了 VREF、或者像图3一样、REFOUT 跳转到了 VREF。

                 图2

         图3

<1>忽略 OPA350的部分会导致这种情况?

<2>现在我们得到了一个带有 OPA350部件的新电路板。我们可以在测试模式下获得数字(图4),但它看起来不稳定。这是正常的吗?

您能否在测试模式下向我们显示 EVM 代码?

                   图4

<3>在 Untest (未测试)模式下工作时、代码要比图4所示的代码多几倍、让模拟输入引脚浮动。不同的通道有不同的放大倍数。这意味着线路的长度会影响 DDC264并增加数字?

我的老板想要确认一下。您能展示一下 EVM 在无采样的无测试模式下工作时的代码、或者让它们浮动(不提供电压/电源)吗?谢谢。

此致、

JieYin。