This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:单电源是否可行?

Guru**** 2983860 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1100, ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316674/ads1231-single-power-supply-possible

器件型号:ADS1231
主题中讨论的其他器件:ADS1100、

您好!

我在一个应用中使用 ADS1100将微控制器连接到全桥。 这是简单和工作很好,但两个主要的事情让我寻找一个变化:  

  • 8倍增益是不够的
  • 无断电模式-我的应用由电池供电、每个 mA 计数

所以我稍微看了一下,发现了什么似乎是最好的候选: ADS1231。 遗憾的是、我只有3.3V 板载电源、没有关于如何做数字和模拟电源的真正知识。 我没有找到关于仅使用一个电源的 ADS1231的太多信息。

能否有人告诉我是否可能只使用一个电源? 如果是、我需要注意什么。 或可能会引导我了解其他产品。  

提前感谢。

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Pierre Martinez:

    从 ADS1231数据表中可以看出、两个电源都可以连接至3V 至5.3V 之间的任何电压。 因此、您可以将 MCU 3.3V 连接到两个电源、

    另外、如前所述、ADS1231具有一个 PWDN 引脚、可以在不使用时节省能源

    ADS1231有一个电桥断电开关(请见引脚"SW")、此开关可被用于断开与电阻式电桥的电源、并且关闭这个组件

    该 ADC 应该非常适合您的应用、

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我应该已经看到了这一点。 Br