This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:DAC3482+TRF3705的本底噪声

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3705, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317248/dac3482-noise-floor-of-dac3482-trf3705

器件型号:DAC3482
主题中讨论的其他器件:TRF3705

您好、TI 专家!

我遇到了 DAC3482 + TRF3705的本底噪声问题。 这种组合在大多数频率下都有效、但 2313.5MHz 附近的本底噪声非常高

在基带板上、DAC3482在16位模式下工作、禁用 PLL 和 NCO、 DACClock = 1228.8M、X4或 X2模式。 基带波形数据在 DDR 中进行选通、其中 FPGA 读取数据、然后发送至 DAC。 测试期间、基带波形 I/Q 带宽= 100MHz。

在射频板上、有一个由 LDO 供电的调制器、没有其他组件。 DAC 输出通过900MHz LPF 连接到射频板。 DAC 和调制器都是50Ohm 系统。

测试:更改 LO 频率、按如下方式记录频谱

LO 2260M 低电平= 2260M

 LO = 2280M

 LO = 2300M

 LO = 2320M

 LO = 2340M

 LO = 2360M

 低=2380M

我尝试更改 DAC 时钟、基带波形 I/Q 带宽、DAC 插值 x2和 x4、发现了一条"规则"。 似乎有一个频率'窗口',中心接近2313.5M,用= I/Q BW。 如果在此"窗口"中设置 LO 频率、则本底噪声会增加。 并且 当 LO 接近2313.5M 时、噪声会变得更高。 我还尝试使用正弦波作为基带波形、本底噪声没有增加、因为正弦波频谱占用带宽= 0、似乎仍然遵守规则。  

我不知道为什么会发生这种情况、如果有任何关于如何改进这一点的想法、我会非常感激。

提前感谢!

T.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是对 R&S FSP 或 FSP 系列频谱分析仪的限制。 频谱分析仪中应该存在某种有助于避免频谱陷波的混叠设置。 您还可以尝试使用不同的频谱分析仪来检查噪声性能。  

    请使用信号发生器查看频谱分析仪性能、以查看是否出现类似情况。