请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC0820-N 您好!
我在 WR-RD 模式下使用 ADC0820-N。
我知道转换是在 WR=L 时启动的、而转换锁存在 WR=H 时锁存。
从以下数据表中、我了解了 VIN (模拟信号)的测量值在 WR 上升约100ns 后确定、我的理解是否正确?

在我负责的系统中、在转换到 WR=L 后、有时 VIN 在大约180ns 内不稳定。

然而、VIN 肯定会在 WR=H (锁存)时稳定。 (由于这是模拟信号、因此会有一些波动。)
我想知道是否存在 VIN 在 WR=L 转换后180ns 内未稳定的问题。
如果我的理解是正确的、那么在 WR=L 转换后180ns 内 VIN 不稳定是没有问题的。
我想了解贵公司对此的看法。
此致、