This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:串行输出数据解模化

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317487/amc1336-serial-output-data-demodulization

器件型号:AMC1336

您好、Gurus:

我对 AMC1336的"串行接口"有一些疑问。

我现在正在使用 F280025C 其中 不 包含嵌入式 SDFM 在内部、

它不是典型的 SPI 接口、但概念似乎是相同的、

1.能否使用 SPI 接口从 AMC1336获取串行数据?

如果没有、 我想使用 eCAP 模块来获取 DOUT 脉冲宽度以及获取 MCU 内部使用的值。

根据上一主题、我可以使用 PWM 信号馈送 AMC1336的 CLKIN 和从 DOUT 获取 PWM。

2.我想知道这个概念是否正确?

3.您能提供 CLKIN 波形和 DOUT AMC1336典型应用的波形?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的春林:

    1.由于 AMC1336上没有芯片选择引脚、因此无法使用 SPI。  

    2.我认为 eCAP 模块有一个特性可以在未用于捕获模式时配置为单通道 PWM 输出。 这是您所指的吗?  

    • 如果 您希望使用微控制器、此处会更详细地介绍 eCAP 模块。  

    但是、您无法从 DOUT 获取 PWM。 该音频是 Δ-Σ 位流、需要连接 Δ-Σ 滤波器模块。 如果您还有关于微控制器的问题、请在他们的论坛上发布。  

    3. AMC1336数据表的第6.10节包含以下图:

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    评估