This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:什么是 FPGA JESD204's 内核时钟?

Guru**** 2480345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316456/adc32rf45evm-what-is-the-fpga-jesd204-s-core-clock

器件型号:ADC32RF45EVM

您好,先生阁下:  

图1是我的 ADC GUI 设置,LMFS=82820,JESD204的线速率为6.144Gbps。

如何确定 JESD 的内核时钟?  JESD 数据路径是否为64位?

图片1:  

图片2:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CIOU:

    内核时钟频率将为(串行器/解串器速率)/(数据宽度)*(10/8)。 在本例中为6.144Gbps 和64位数据宽度、SerDes 速率将为76.8MHz。

    谢谢,Chase