This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:DAC61416相关问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC61416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318466/dac61416-dac61416-related-issues

器件型号:DAC61416

您好,

单电源、10V 输出、500欧姆负载、需要20mA 的驱动电流、DAC61416是否可以满足需求? 16个通道能否同时输出20mA 电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 Sanjay 会尽快回复您。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    是的、此器件可同时为全部16个通道提供每通道超过20mA 的电流。 在进行设计时,请注意布局中的热管理,并使用最小的电源输入来减少设备中的散热。    

    谢谢。

    桑贾伊