This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43204:如何对 DAC 输出进行编程

Guru**** 2773375 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314132/dac43204-how-to-program-dac-output

器件型号:DAC43204
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

您能否介绍如何将 DAC43204RTER 输出编程为1.5v、0.5V、2V、2.5V 等电压?

我将其用于比较器应用、

如果有任何工具来显示要写入的寄存器序列、这也会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  

    可将此文章用作可编程比较器应用的参考:

    采用二代智能 DAC 和故障转储模式的可编程比较器电路

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文章相当压倒性,我没有窗口或比较器的东西,我只是想把我的 DAC 的电压设置为1V,1.5V,2V,2.5V 等

    我已将电路板上的 DAC 连接到 USB 与任何转换器、好让我更好地了解器件、因为器件中的设置太多

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  

    文章中有一节介绍了 正常比较器的确切寄存器设置。 请尝试为每个通道填写这些信息、如果您遇到问题、请告诉我。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是我为5V VDD 编写的值、根据我的理解、我预计 DAC 输出会变为2.5V、我没有看到输出中构建的任何电压请参阅帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  

    您的设置正确、但  通道配置为比较器时、DAC-0-DATA 寄存器中配置的代码不会出现在 DAC 输出端。 DAC-0-DATA 寄存器是比较器阈值。 如果 FB0上的比较器输入低于/高于您配置的2.5V 阈值、则 OUT0上的比较器输出将为高电平(VDD)或低电平(GND)。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我使用设备的方式是错误的、我想我被误解了、  

    我使用 DAC 作为比较器的输入、而不是 DAC 的比较器模式

    我有一个脉冲输入进入我的比较器、我希望消化超过0.5V、1.5V、1V、2V 的值

    我使用连接到四个比较器的 DAC 输出来获取信号

    因此、同样、我希望在我请求其设置或配置顺序的 DAC 输出通道上看到0.5V、1V、1.5V、2V 的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  

    我现在明白了。 可将该器件用作比较器、因此我想您正是想要做的、当您说这是比较器应用时。  

    要将其用作正常 DAC、您可以保持所有设置相同、但将以下位设置为0可禁用比较器模式:

    确保将 FBx 引脚连接到每个通道的 OUTx 引脚、以闭合内部运算放大器缓冲器的反馈路径。 DAC 随后将输出存储在该通道的 DAC-DATA 寄存器中的任何值。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的原理图

    当 DAC_VDD 电压高达3.3V 时、电路工作正常、但1.8V 时、电路工作正常、为什么?

    目前、为了使用 USB2ANY 进行测试、我在外部使用5V/3.3V、当我使用1.8V 进行偏置时、器件没有响应。

    是因为 USB2ANY 不支持1.8V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  

    没错、USB2ANY 支持3.3V 逻辑、因此如果您想在1.8V 下使用 DAC、则需要使用另一个控制器。

    此致!

    K·琼斯