This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953-Q1:V (+VBD)= 1.8V 时的低逻辑电平输入电压

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953-Q1, ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318949/ads7953-q1-low-logic-level-input-voltage-at-v-vbd-1-8-v

器件型号:ADS7953-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7953

您好!

我 计划使用数字 I/O 电源电压为 V (+VBD)= 1.8V 的 ADS7953-Q1。

数据表 SBAS652A (对于 ADS79xx-Q12014年8月) 规定了 低逻辑电平输入电压 VIL、该电压取决于模拟电源 V (+VA)。 这很奇怪。 为 V (+VA)= 5V 和 V (+VA)= 3V 条件下的 VIL 值。

数据表 SLAS605C (对于  ADS79xx、2018年7月) 指定了   +VBD = 5V 和 +VBD = 3V 的低逻辑电平输入电压 VIL、而不是+VBD = 1.8V。

您能否 为  ADS79xx-Q1指定+VBD =1.8V 的 VIL? 我想、它不依赖于+VA、而是依赖于+VBD。 但我没有找到+VBD = 1.8V 的任何规格。

谢谢你。

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

     当运行在1.8V 时、ADS7953的 VIL 为 VBD 的20%。