This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:AVDD

Guru**** 2694225 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317784/amc1306m25-avdd

器件型号:AMC1306M25

在 d/s 中、它规定了 AVDD 高侧电源电压介于3V 至5.5V 之间。 是的、我们知道它是在 d/s 上定义的。 但是、客户想知道没有以 d/s 为单位指定的最小工作电压是多少? 是2.8V 还是更低?  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是、建议的高侧工作电源电压为3V 至5.5V。  

    绝对最大额定值规定高侧电源电压可介于-0.3V 至6.5V 之间。 您的客户可以在2.8V 下运行以实现高侧电源电压、但由于它不在建议的运行条件下、我们无法保证能够正常运行。 但是、它们在2.8V 电压下不会损坏器件。  

    他们是否计划以2.8V 长时间运行?

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    我想更清楚地描述我的问题。 客户希望知道 AVDD 的 UVLO 阈值。 这意味着当 AMC1306的 AVDD 下降时、哪个阈值电压能够关闭器件和 DATA/CLK 输出? 谢谢。  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您澄清您的问题。 AMC1306M25未定义 UVLO 阈值、但具有失效防护输出特性。 这样可确保在缺少 AVDD 时输出逻辑0的稳态位流、或在共模电压超过数据表(AVDD-2)中的 V_Cefined 的情况下输出逻辑1的稳态位流。

    或者、如果您的客户希望在特定的阈值电压下关断器件、他们可以考虑整合比较器来触发此关断。  

    请告诉我您的想法、或者如果您有更多问题、敬请告知。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eva。

    实际上、客户为什么会问这个问题、因为在 AVDD 断电期间、竞争器件出现了问题。 客户想知道 AVDD 是否有任何没有 d/s 规格的 UVLO 阈值或称为欠压阈值? 该器件上 AVDD 的最低工作电压是多少? 您是否可以提供此类阈值以帮助客户澄清问题? 非常感谢。  

    此外、在 AVDD 断电期间、可能触发失效防护功能并导致输出位流出现逻辑0的阈值电压是多少?  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我了解。  VDD1的欠压检测变化很大、通常存在迟滞、这意味着电平将根据 VDD1电压是上升还是下降而变化。

    例如、对于 VDD1 = 3V -> 0V 的下降、在 VDD1 = 2.4V 左右可能触发欠压检测。 而对于 VDD1 = 0V -> 3V 上升、欠压检测可能在 VDD1 = 2.7V 左右释放。  

    尽管我们没有精确地为 AMC1306M25定义该参数、但我们确实为 AMC1300B 定义了该参数、我们希望在该参数中获得相似的结果。 请参见下面的示例数据表值。  

    应触发失效防护 AVDD 的值为没有 AVDD (0V)的值。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    评估