This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF8xEVM 板的 DAC 输出无信号

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, DAC38RF82
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317743/dac38rf82evm-no-signal-at-the-dac-output-on-dac38rf8xevm-board

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82TSW14J57EVM

您好!

我开始使用带有 TSW14J57EVM 信号发生器的 DAC38RF8xEVM 评估板评估 DAC38RF82芯片。

为了在 DAC 芯片的输出端生成单音调信号、我遵循了《DAC38RF8xEVM 用户指南》、但该指南无法正常工作:在频谱分析仪上看不到任何内容。

GUI 的"Quick Start"选项卡:

使用 GUI 时我注意到的是一些错误消息:

例如,单击 DAC RESETB Pin (DAC RESETB 引脚)按钮后:  

而连接似乎是正确的(电路板上的绿色 USB LED 始终亮起)...

另一个示例是,在进程结束时,剪裁加载按钮之后:  

点击 CONFIG DAC 按钮或 Reset DAC JESD Core & SYSREF TRIGGER 按钮后会显示相同的错误消息。


出现这些错误信息是否正常?
相关信息、单击"忽略并继续"后、一切似乎都正常

这是否可以 成为在 DAC 输出端不获取任何信号的原因?

GUI 版本:3.1 (2020年2月4日)

高速数据转换器专业版的 GUI 屏幕截图:  

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

    这些误差肯定会导致无信号输出。 未对 DAC 进行编程、因为 FTDI 链路是间歇性的。 如果使用 USB 集线器连接、请绕过它、尝试直接连接到 PC。 如果已直接连接到 PC、请尝试使用其他 USB 端口。 此"FTDI 器件未正确连接"不应出现。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我未使用任何 USB 集线器、该板直接连接到 PC。
    我尝试了这个 PC 的所有 USB 端口,不幸的是,具有相同的结果。
    我还在另一台 PC 上安装了 GUI 软件、再次直接连接到电路板。 它没有任何改进。。。

    启动 GUI 软件时、出现以下消息:  

    但是在点击忽略并继续按钮后、与电路板的连接似乎正常:底部连接了绿色信息硬件。

    但是、将 DAC 复位时发生同样的错误:

    是否可以在评估板上对 FTDI 连接进行任何检查?

    谢谢。

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

    没有、除了此消息之外没有其他检查、该消息指示连接已丢失。 是否可以尝试另一根电缆? 如果可以、但这不能解决任何问题、那么您将不得不将设备退回到购买设备的任何地方、并不幸地要求提供新设备。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    正如您可以想象的那样、使用另一根电缆并不能解决任何问题。

    供您参考、我测量了 DAC 评估板(5V 供电)的电流消耗。
    启动时、这个是810 mA、在编程过程后变为1210 mA、当在 高速数据转换器专业版 GUI 上点击"Send"按钮时、LED D9和 D10亮起。

    这是否意味着 DAC 的编程并不是完全错误的?

    但是、如果我们遇到硬件问题、可能除了更换电路板没什么可做的。

    如果您在我将板发回之前有任何想法、我可以尝试一下。

    谢谢。

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我已经进行了检查、 您的网站上已经购买了 DAC38RF8xEVM 评估板(订单号  T04593993 )。

    请给我一个程序,以便退回并得到一个新的.

    谢谢。

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

    我不确定这个过程。 让我尝试找到一些有关这方面的信息。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

    我将使该线程脱机。 请留意电子邮件。

    蔡斯