This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:在 Vivado 中加载参考设计

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315424/ti-jesd204-ip-loading-reference-design-in-vivado

器件型号:TI-JESD204-IP

您好!

我想 在 Vivado 中加载参考设计 zc706_8b10b。 我在 Ubuntu 上使用 Vivado 2023.2。

我将按照文档 TI204c-IP-Guide (PAG 53)上的所有步骤操作。

我导入了所有设计和约束文件,并选择评估板 Artix-7 AC701作为目标器件。 我更新了所有 IP、最终收到错误:

[DRC INTB-3]黑盒实例:类型为"TI_204C_IP"的单元格"TI_IP_INSTRUMENTS"包含未定义的内容并被视为黑盒。 必须定义此单元格的内容才能成功完成 OPT_DESIGN。

这是一个屏幕截图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    请尝试 Vivado 2022-x 中的步骤。 由于 Xilinx 已更改其 RTL 加密方案、因此2023.x 目前不支持 TI JESD IP。 我们正在开发 JESD IP 的新版本、该版本将支持2023.x

    此致、

    艾米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    此致