This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ800:输出不正确

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314691/adc12qj800-the-output-is-not-correct

器件型号:ADC12QJ800

大家好、

采样率为500M、SYSREF 为时钟芯片的781.25K。 在正常模式下、当未连接输入时、捕捉所有0数据;添加200mV 输入时、数据将变为乱码。 不对应于 JMODE 0模式的传输规则。 使用的模式是4通道8信道的 JMODE 0模式。

配置如下:

15'h000 8'hB0    
15'h03F   8'h4A
15'h058 8'h81    
15'h05C 8'h01    
15'h03D 8'h09    
15'h03E 8'h05    
15'h05D 8'h41    
15'h05C 8'h00    
15'h057 8'h80    
15'h029 8'hA0    
15'h029 8'hF0    
15'h02a 8'h04    
15'h02B 8'h15    
15'h200 8'h00    
15'h061 8'h00    
15'h201 8'h00    
15'h202 8'h0F    
15'h204 8'h01    
15'h213 8'h0F    
15'h061 8'h01    
15'h210 8'h00    
15'h205 8'h00    
15'h200 8'h01    
15'h06C 8'h00    
15'h06C 8'h01    

对于如何解决这个问题、您有什么建议吗?

在斜坡测试模式下、输出正常。

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    您能先分享一些事情吗?

    这是使用部件 EVM 还是这是定制板。

    如何采集数据? 使用 TI 数据采集板或定制

    您如何生成输入信号、

    您能否共享斜坡测试图形输出以及乱码输出、屏幕截图或数据?

    此外、您还可以尝试将器件置于测试模式"传输层测试模式"、然后确保输出的数据与表8-38中的数据匹配。

    谢谢!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    使用 Vivado 的 ILA 设置传输层测试图形模式以捕获 D2 D3通道的 JSED IP 输出、而 D2通道具有 D2221DD2和50D2243D 数据、如图中的最后一个32位所示。 数据表表表8-38中的数据为 D21 D22 D23 D24 D25 0、并通过8位反向映射进行匹配。 这是通道到 IP 内核输出数据的映射吗? 或者 它们是如何映射的?  

    谢谢。

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    您能回答 Eric 的问题吗?

    这是使用部件 EVM 还是这是定制电路板?

    如何采集数据? 使用 TI 数据采集板或定制?

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。  

    我想这就是问题所在。 重新排列该格式后、实际的样本数据是正常的、应该是我理解的编码顺序错误。

    此致、

    艾米