This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:1.9V 数字接口

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319099/adc12dj5200rf-1-9v-digital-interface

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

当连接 FPGA 中的1.8V I/O 时、1.9V 是否可用于 SPI 和4个引脚用于频率设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不知道你在问什么。 该 ADC 可以接受高达(VA19+0.5V 或2.35V)中较低的值作为 SPI 线路或 NCOxx 引脚。 如果您询问 FPGA 的 IO 是否可以接受 SDO 线路的1.9V CMOS 逻辑、那么这取决于 FPGA。 我不知道。

    谢谢,Chase