This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:具有串联电阻的输出电容驱动

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318940/afe11612-sep-output-cap-drive-with-series-resistance

器件型号:AFE11612-SEP

高-数据表规定了 DAC 的最大输出电容为10nF。

如果我们通过 DAC 的输出提供一个串联输出电阻器、我们是否能够增加电容?

我们计划在 DAC 通道的输出端放置一个1Kohm/1Kohm 分压器、在分压器节点连接到 GND 的电容为0.1uF、甚至是1uF。  

请告知、这是否会导致 DAC 输出出现任何问题? 在我们会看到问题@ Cout > 10nF 之前、输出电阻可以是多低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    从我过去执行的一些测试来看、1uF 应该适合 DAC 输出。 这会导致输出振荡的电容范围、但我不知道这是怎么回事。 请给我一两天的时间进行一些测试、看看输出如何随不同的电容和电阻而变化。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我已经在我自己的设置上使用不同的电容和电阻运行了一些粗略的测试。 超过10nF 的主要问题是它可能会导致 DAC 输出振铃。 添加电阻器有助于消除振铃、但需要以这种方式来换取输出时间。 下面是我的结果:

    0.1uF 会导致输出振荡。 一个串联的100 Ω 电阻器可以明显地使这一点变得平滑、使其成为一个可行的组合。

     

    1uF 会导致输出严重阻尼。 它不会明显振荡、但加载需要更长的时间。 接下来的两个图分别是10欧姆和100欧姆。  

    谢谢。

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好——谢谢!