This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:ADS7841-Q1

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319250/ads7841-q1-ads7841-q1

器件型号:ADS7841-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7841

您好!

你好。

我们想知道以下提到的组件在突然的电源关断情况下的行为。 组件将如何影响此类事件。

是否对 IC 有任何硬件影响?

是否有打开和关闭 IC 的电源序列?

制造商器件型号

说明

ADS7841QDBQRRB

adc 模块

非常感谢您的快速响应。 提前感谢。

此致、

钱德拉塞哈尔·查卢尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandrashekhar:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  ADS7841只有一个电源引脚、因此确实没有特定的上电/断电顺序。  话虽如此、请查看数据表第3页的绝对最大额定值表。  模拟和数字输入不应超过(或低于)电源300mV (请参阅注释(1))。