This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:导联脱落检测

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318456/ads1299-lead-off-detection

器件型号:ADS1299 ,、TI 的专家 Δ Σ 我在
使用 ads1299进行导联脱落检测时遇到一些问题。 我的设备与"参考蒙太奇"相同。 我取代了普通电极和参考电极之间的电阻器。 一些问题如下: 对于用于检测电阻器的直流6uA 电流、您能

以参考电压为例、详细说明上拉或低下拉电阻器的连接位置吗。 当我选择交流模式来检测电阻器时、无论是否放置了外部电阻器、从所有通道收集的数据几乎没有区别。 如果不放置外部电阻器、我认为应该无法形成电流路径。 您可以帮助我检查寄存器配置? -基准信号通过 SRB1;连接到负输入端 -LOFF:0Ah (6nA,31.2Hz)、CHxSET:60h、BIAS_SENSP:01h、BIAS_SENSN:01h、LOFF_SENSP:01h、 LOFF_SENSN:01h、LOFF_FLIP:00h、CONFIG4:00h。 图像是我测量的波形。

  1.   
  2.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修。

    调试导联脱落检测问题通常与系统的配置非常相关。 我建议首先查看我在下面链接的一些有用的配套资料。 您应该能够跟踪导联脱落电流的流动位置并确认每个节点的直流偏置所处的位置。 大多数情况下、当连接的输入未偏置到已知共模或导联脱落电流没有返回路径时、会出现导联脱落问题。 该返回路径可以通过另一个极性相反的电流源(LOFFP 与 LOFFN)或通过偏置放大器。 如果输入连接到偏置电极、则偏置放大器必须能够灌入/拉取 LOFFP 和 LOFFN 电流未平衡的任何额外电流。

    我们   E2E 的 ADS129x BIOFAQ 页面上提供了一些有关此主题的有用应用手册和文章。