This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:AMC7834的上电复位阈值是多少?

Guru**** 2525460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318646/amc7834-what-is-the-power-on-reset-threshold-of-amc7834

器件型号:AMC7834

大家好、

是否可以知道 AVDD、AVCC、DVDD 上电复位阈值是多少? 我仅在第8.3节中找到4.5V、在第6.7节中找到3.9V。 谢谢。 该应用采用 AVCC/AVDD/DVDD=5V。

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    复位值将会更接近第6.7节中的值。  AVDD 和 DVDD 电源可能复位约3.9V。  

    AVCC 仅为 DAC 缓冲器供电、因此该电源为低电平不会复位器件。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    谢谢!

    B.R.

    卢卡斯