This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1:有关将 AFE5401-Q1与 DSP 同步的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318503/afe5401-q1-questions-about-synchronizing-afe5401-q1-with-dsp

器件型号:AFE5401-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28386D

大家好。 我有关于在 DSP 中使用 AFE5401等外部 ADC 的配置问题。

我想知道 CLKIN 和 DCLK 应该如何连接到 DSP。

我正在将 TMS320F28386D 用作 DSP 芯片。

如果您不介意、可以用一张简单的图片来解释一下吗?

还有一个问题、是否可以在 TMS320F28386D 上使用25 MHz 的采样频率? 非常感谢您能回答我的问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议向 DSP 团队核实这一点。 您可以将主题更改为"TMS320F28386D"并重新发布吗? 您的帖子将定向至 DPS 团队。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我想删除这个问题、只想详细询问 AFE5401。 您能帮我删除此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您只需单击"Issue Resolved (问题已解决)"按钮、即可关闭此帖子。

    此致、

    沙比尔