请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE58JD48 当 PLL_MODE = 80X 时、AFE58JD48 JESD 是否支持双通道模式?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您的 ADC 时钟频率是多少? 对于160x 模式、支持的最大时钟速度是62.5MHz。 如果您的时钟频率小于62.5MHz、那么您可以使用160x 模式来获取2个通道上所有 CHS 的数据。
您可以丢弃邮件、我可以共享一个工具、该工具在用户设置的不同使用条件下显示输出模式序列。 请通过以下电子邮件与我联系:
此致、
沙比尔