This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:启动初始化

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315500/ads52j90-startup-initialization

器件型号:ADS52J90

我对 ADS52J90启动序列有两个问题:

  1. 未严格遵循启动电源轨斜坡序列会带来什么后果? 也就是说、如果1.2DVDD、1.8DVDD 和1.8AVDD 均设置为正确的电压、但不遵循数据表图95中所示的斜升模式、ADC 是否会损坏? 除非电源轨正确斜升、否则 ADC 不会损坏吗、也不会正常运行? 或者、不遵循斜坡序列会缩短 ADC 寿命的唯一缺点是吗?
  2. 是否有任何其它"*需要*写入0x0A 以外的 SPI 寄存器"以启动 ADC 进入测试图形生成模式? 目前、我正完全按照图95中的启动序列(除了电源轨)进行操作、此时采样时钟开启、然后是一个10ms 的硬件复位脉冲、接着是 SPI 初始化、最后是一个10ms 的 TX_TRIG 脉冲、 但是、所发生的一切就是在 FCLK 和数据对处于非活动状态时切换 DCLK 引脚。 我按顺序写入的寄存器为:
    1. 0Ah -写入3000h 以初始化 ADC
    2. 02h -设置为4100h 以将 PAT_MODES[2:0]和 PAT_MODES_FCLK[2]设置为010 ->校直模式
    3. 03h -设置为全零可选择12位模式、禁用数字偏移和增益补偿
    4. 04h -设置为全零可选择12位串行化、所有 LVDS 通道共享相同的测试模式
    5. 01h -设置为全零以禁用 JESD、启用 LVDS、选择32通道模式
    6. SPI 事务是否有所需的特定顺序? 0Ah 寄存器写入需要在 SPI 初始化之后吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    [报价 userid="562371" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315500/ads52j90-startup-initialization ]没有严格遵循启动电源轨斜升序列会造成什么后果? 也就是说、如果1.2DVDD、1.8DVDD 和1.8AVDD 均设置为正确的电压、但不遵循数据表图95中所示的斜升模式、ADC 是否会损坏? 除非电源轨正确斜升、否则 ADC 不会损坏吗、也不会正常运行? 或者、不遵循斜坡序列会缩短 ADC 寿命的唯一缺点是吗?

    器件不存在损坏的风险。 只是会消耗较高的电流。 如数据表"如果 AVDD_1P8电源在 DVDD_1P2电源之前上升、AVDD_1P8电源电流会比正常工作电流高几倍、直到 DVDD_1P2电源达到1.2V 电平。"中所述。 一旦电源接通、ADC 将在应用硬件复位后正常工作。

    2:您的测试顺序对我来说很好。  可以按任何顺序对寄存器进行编程。 设置这些寄存器后、您会看到什么观察结果?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的答复、启动问题是 PDN 引脚默认上拉至设计中其他地方并使 ADC 保持断电状态而导致的根本问题。

    我有关 ADC 启动初始化的最后一个问题与通过 SPI 更改 ADC 配置有关。 我将 ADC 设置为测试模式、以使用测试模式对齐我的数据接收逻辑。 对齐数据后、我想将其切换回正常操作(PAT_MODES[2:0]=000)。 如果我按照图95中的过程使 ADC 进入测试图形生成模式、那么就执行另一组 SPI 事务来将 ADC 设置为正常运行、那么在设置为正常运行后、我是否需要施加第二个 TX_TRIG 脉冲? 这会将数据更改为时钟延迟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅 SPI 事务就足以将器件从测试模式切换到正常运行。 您无需应用 TX_TRIG。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔