This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:定时延迟功能

Guru**** 2479095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318030/dac39rf10-timing-delay-function

器件型号:DAC39RF10

您好!

DAC39RF10是否具有时序延迟功能?

例如、当它在3GSPS 下工作时、它可以将输出延迟为几个采样时钟吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:  

    由于 DAC 使用串行 JESD204B 接口、因此不同输入模式下的延迟差异很大。 此外、内插等功能还会增加额外的延迟。 有几种方法可以使这个延迟在给定的工作模式下确定、但 DAC 的总延迟未明确定义。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kramer:

    您的意思是 JESD204B 和内插可以产生延迟、但 DAC 无法通过某些寄存器设置来控制此延迟。

    是这样吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:  

    没错。  这个器件的延迟会受到几个因素的影响;但是没有一个简单的方法通过寄存器写入来添加 N 个时钟周期的延迟。  

    此致、  

    马特