This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:ADC 多路复用器通道测试是否需要测试所有通道

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315942/adc128s102-sep-adc-mux-channel-testing-is-it-required-to-test-all-channel

器件型号:ADC128S102-SEP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

如果我的 ADC 有6个通道与 mux ,如果我确认任何一个通道 dnl & SNR 是好的。 我可以说其他 渠道也有类似的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    感谢您的提问。 所有通道应具有相似的性能。

    此致!
    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Samiha  

    我还有一个问题  

    1. 敬请告知我们如何验证 ADC128S102、如果在 ADC128S128上测试任何一个通道是正常的、或者是否真的需要根据数据表测试所有通道功能参数?如果单独验证一个通道、TI 能否保证其他通道的功能性能?

     

    1. 如果 MUX 可以允许一个通道进行转换、那么如何同时启用所有八个通道? 默认情况下、IN0通道连接至多路复用器、ADC128S102在提供给终端用户之前是否真的需要验证多路复用器的功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ramkumar:

    1. 测试一个通道可能就足够了。
    2. 问得好! 这里的"启用"是指在连续转换模式期间有多少通道被采样。 验证 MUX 操作实际上由您来决定。 即使仅使用 IN0、输入信号仍将通过集成的多路复用器。

    此致!

    萨米哈